This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:如何从电路板上禁用以太网功能

Guru**** 2913260 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166705/tm4c129enczad-how-to-disable-ethernet-functionality-from-the-board

器件型号:TM4C129ENCZAD

您好!

我希望能够在 板级禁用 TM4C129ENCZAD 的以太网 MAC 和 PHY。 我想知道以下专用引脚未连接是否足够:

  • EN0TXOP/N
  • EN0RXIP/N
  • RBIAS

或者是否需要额外的电路。

在内部、从数据表的第23.3.1.1节中、我看到到 MAC 的 SYCLK 可以被选通关闭。 我也计划这样做。 我看不到禁用 PHY 的方法。

我还看到断电模式可以按照23.3.10中的规定启用。  请建议如何正确禁用以太网。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在任何具有以太网 PHY 的器件上、您都必须注意 Errata ETH#03、该声明指出、无论您是否使用以太网外设、都需要填充 RBIAS 电阻器。

    对于其他元件、您可以将其余以太网引脚保持未连接状态。  由于以太网 MAC 和 PHY 默认不启用、因此无需软件调整。 也不需要时钟门控、因为在您使用 SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_EMAC0)等 API 之前、时钟门控不会被启用。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美答案、谢谢!