This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:触发 ADC 采样不能读取采样值

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1166364/tms570ls1224-trigger-adc-sample-cannot-read-sample-value

器件型号:TMS570LS1224

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

ADC 采样由 GPIO 端口触发、但程序始终确定采样是否成功、采样值为0、表示采样尚未完成。 步骤如下。

可以使用 ePWM 读取采样值、以在之前触发 ADC 采样、但不能使用相同的程序 ePWM 读取采样值以触发 ADC 采样。  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    确保您配置了上升沿。

    如果您配置下降沿触发器而不是上升沿、则当我们将 GIO 从0切换为1 (即 上升沿)。

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。