This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS12HDK:是否有一个如何将 HDK 与 TPS65381EVM 配合使用的示例?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65381EVM, TMDS570LS12HDK, TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164779/tmds570ls12hdk-is-there-an-example-how-to-use-hdk-with-tps65381evm

器件型号:TMDS570LS12HDK
主题中讨论的其他部件:TPS65381EVMTPS65381-Q1

团队、  

是否有一个如何使用  TMDS570LS12HDK /将其连接到 TPS65381EVM 的示例? 要实现 EVM 功能( 看门狗、错误...)、需要执行此操作。  

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请参阅以下主题、其中 QJ 提供了如何使用 SDL 作为在 TPS65381EVM 上构建应用程序的启动指南、

    (6) CCS/TPS65381A-Q1:TPS65381A-Q1:TMS570LC4357 SPI 示例代码-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    此外、 您还可以参阅以下应用手册:

    将 TPS65381与 Hercules 微控制器连接(修订版 A)(TI.com)

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    我看到了这些链接、但没有关于如何在 TMDS570LS12HDK 和 TPS65381EVM 之间建立硬件连接的信息。 我需要了解所有的连接是什么,以确保测试特定功能,如看门狗、错误...
    例如、只需单独为其供电并连接 SPI 和 ERROR 引脚、或者您需要通过方框图中所示的 TPS65381EVM 为 TMDS570LS12HDK 供电、并将 TPS65381和 Hercules MCU 之间的连接从安全关键型应用数据中的 TPS65381-Q1微控制器多轨电源复制而来
    (SLVSBC4)。 我相信后面的人更多、为此、我认为必须以适当的方式修改 TMDS570LS12HDK。
    可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我与内部团队就您的问题进行了讨论、现在我得到了回复。

    [引用 userid="415930" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164779/tmds570ls12hdk-is-there-an-example-how-to-use-hdk-with-tps65381evm/4380952 #4380952"]例如,只需单独为其供电并连接 SPI 和错误引脚,

    是的、您可以这样做。  您可以以不同的方式为两个电路板供电、并可以连接 SPI 和 ERROR 引脚。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好、感谢您的支持。

    在我的内部团队进行集成测试后、我将为您提供一些反馈

    谢谢、此致、

    亚历山德罗