您好!
我的客户希望将 RMII 用于外部 Phy。 下图中从 AM2732 TRM 复制的 MSS_M1II10_CLK 信号的 AM2732引脚是什么?
我的客户想知道 参考时钟是可以由 AM2732输出、还是必须由外部 Phy 输入到 AM2732。 你会帮忙吗?

谢谢、
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Chris:
ON (1)-快速查看 TRM、图中显示的 clk 信号可在 SOC 的 MCU_CLKOUT 引脚上使用。
我 还将要求我们的硬件应用专家对此进行审核。
在(2)上、RMII 50MHz 需要同时输入到 PHY 或 CPSW MAC。 一些 PHY 芯片能够在内部生成该信号、该信号可用于其自身的输入以及向 AM273x 馈送信号。
在 AM273x 中、如您所附的图所示、我们可以在 SOC 引脚上生成50MHz 时钟、该时钟可用于馈送到 PHY 和 MAC。
此致、
Prasad
尊敬的 Chris:
[引用 userid="35282" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162690/am2732-question-about-reference-clock-in-rmii-mode-of-cpsw-ethernet-interface/4374077 #4374077"]PADBX_cfg_reg 是 pinmux 函数配置。 如何将其配置为作为输入或输出?数据表指定了以下内容:

尽管这是一个双向引脚、但函数2 (MSS_RMII_REFCLK)仍保留为用作输入、并且在不更改引脚功能的情况下也无法更改此引脚。
[引用 userid="35282" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162690/am2732-question-about-reference-clock-in-rmii-mode-of-cpsw-ethernet-interface/4374025 #4374025]如何 配置 MII100_CLK 以针对 RMII 模式路由 MSS_RMII_REFCLK (PADBX)? [/报价]如果这是目标、则默认情况下已经完成:


此外、可从由寄存器 MSS_CTRL:CPSW_CONTROL:RMII_REF_CLK_OE_N 控制的两个源中选择 RMII_REF_CLK:
由于该寄存器的复位值为 0h、MSS_RCM 源 MSS_MII100_CLK 已被选为 RMII_MHz_50_CLK 的源
最棒的
Daniel