This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:晶体电路建议-后续

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162255/rm48l952-crystal-circuit-recommendations---follow-up

器件型号:RM48L952

您好!

由于前一个线程已旧并锁定、问题仍然存在、我启动了一个新线程。

这是旧版: e2e.ti.com/.../rm48l952-crystal-circuit-recommendations

我们最初的计算确实有错误、但它对结果的影响很小。

对于不同的串联电阻、测量通过晶体的 RMS 电流可得出以下结果:

0Ω 显示了4.3mA 和740µW μ A。
1.3kΩ Ω 显示了3.1mA 和384µW Ω。
3.3kΩ Ω 显示了2mA、160µW Ω。

串联电阻放置在来自 MCU 的 OSCOUT 上:


通过查看 ECLK 输出、我们可以看到以下不同串联电阻的情况:

  • 0欧姆:占空比约为45%-脉冲为28ns
  • 5k:占空比约为38%-脉冲为24ns
  • 18k:占空比约为9%-脉冲为6ns
  • 33k:不启动
  • 75k:无法启动

根据 TI 数据表、6ns 是振荡器方波输入的限制、但晶体运行没有限制。

通过查看 ST 器件数据表、可以计算出晶振运行的安全系数:

我们仍在寻找 TI 关于此主题的建议。 我们的器件有何限制?

此外、您是否对获得批准的特定晶体有任何建议?

此致、

八月的 Hultman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、八月、

    我同意您的计算。 晶体 ESR 和串联电阻(R_Ser)会影响晶体启动时间。 两个值越高、晶体启动所需的时间就越长。  

    ABLS 系列晶体数据表中指定的最大驱动电平或1mW 的功率耗散通常是晶体在不损坏或显著缩短使用寿命的情况下能够耗散的最大值。  

    如果实际驱动电平或功率耗散超过晶体的最大驱动电平(>1mW)、则可以安装一个串联电阻器(R_ser)来限制电流并降低晶体的功率耗散。 请记住 、R_ser 会降低电路增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是目前为止没有的新信息。

    根据与 Abraacon 的讨论、我们需要将晶体驱动水平降低至大约100µW μ m、以实现晶体的20年寿命。

    我们需要您提供以下数据:

    RM48L952振荡器的跨导(g_m)

    2. RM48L952振荡器可接受的增益裕度

    此致、

    八月的 Hultman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些信息不在器件数据表中。  

    您的计算表明、最大功耗为740uw (当 R_ser=0时)、低于晶体的最大驱动水平(1mW)。 此计算基于晶体数据表中列出的最大晶体 ESR (40欧姆)、典型功耗为370mW (假设典型 ESR = 20欧姆)。  

    如果需要串联电阻或阻尼电阻、则应尽可能小、因为电阻大小会影响启动时间: 阻尼电阻越小、晶体启动速度越快。

    RM48晶体振荡器的最大驱动水平为1mW。 我找不到   有关 RM48L952振荡器的跨导(g_m)和增益裕度的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它低于最大驱动电平、但我们需要达到典型驱动电平(100µW)才能实现20年的晶体寿命。 我们有 Abraacon 的这篇文章。

    我们知道串联电阻会影响启动时间、但我们需要确定限制的大小和位置。

    到目前为止、该 MCU 对于该晶体不可用。

    如果 TI 没有人知道 RM48L952中振荡器的 g_m 和增益裕度、也许至少有一个可接受的晶振列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们不建议对 Hercules MCU 使用晶体。