This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:支持反向电流

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1165987/tms570lc4357-support-reverse-current

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户有两个4357作为 MC 板相互备份、只有一个板上电、另一个板断电。 两个电路板都连接到产品的电路。

发现断电板的 IO 具有弱反向电流、因此客户想知道该器件是否支持反向电流保护。  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议将未供电的电路板连接到已供电的 LC43x 电路板。  MC 板上的组件将从 LC43x 板汲取电流。 最好在电路板连接器上添加隔离器。