This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:是否支持 DRA821U 器件

Guru**** 2966050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, TMDSEMU110-U, DRA821U, J721EXCPXEVM, J7200XSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164570/tmdsemu200-u-dra821u-device-is-supported-or-not

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U、 DRA821U、 J7200XSOMXEVM、 J721EXCPXEVM

您好!

根据我们的客户、由于 TMDSEMU110-U 缺货、他们计划立即购买 TMDSEMU200-U。
https://www.ti.com/tool/TMDSEMU200-U

客户希望确保 TMDSEMU200-U 是否支持 DRA821U。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     https://www.ti.com/tool/TMDSEMU200-U 应支持 DRA821U

    我们没有一个可以立即验证、但它应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。

    客户正在使用带 TMDSEMU110-U 的 J7200XSOMXEVM 和 J721EXCPXEVM

    TMDSEMU200-U 能否连接到这些 EVM?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个板载 XDS110、该板随通用处理器板  J721EXCPXEVM 一起提供 、可提供微型 USB 接口。

    要连接 TMDSEMU200-U、您可以使用带正确连接器的 JTAG 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    很抱歉、我的错误信息、但客户计划将 J7200XSOMXEVM 和 J721EXCPXEVM 与 TMDSEMU110-U 一起使用
    但 TMDSEMU110-U 缺货、因此他们可以使用 TMDSEMU200-U 而不是 TMDSEMU110-U

    >要连接 TMDSEMU200-U、您可以使用带正确连接器的 JTAG 接口。

    正确的连接器意味着什么?
    请给我一些具体建议吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户在使用 EVM 时不需要购买额外的 JTAG 仓体。

    您可以在 EVM 上找到标记为 XDS110的 USB 连接器、并使用 USB 电缆连接 CCS。

    此致、
    斯坦利