This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:调试 SBL_QSPI:加载符号后出错

Guru**** 2546950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164076/am2634-debug-sbl_qspi-error-occurred-after-loading-symbols

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我尝试调试 SBL_QSPI 示例代码、并按照链接中的指令操作: 如何调试 SBL_QSPI 

但是、在我加载符号后、我遇到以下错误:

Cortex_R5_0: Trouble Setting Breakpoint with the Action "Process CIO" at 0x7000ebf4: (Error -1066 @ 0x7000EBF4) Unable to set/clear requested breakpoint. Verify that the breakpoint address is in valid memory. (Emulation package 9.9.0.00040) 
Cortex_R5_0: Breakpoint Manager: Retrying with a AET breakpoint

会导致此类错误的原因是什么?  请帮助!  

谢谢、

文开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新问题:

    如果我还刷写了应用程序映像,先前的错误就会消失,但在加载符号之后 ,调试器仍然显示消息:“no source available for _vector_sbl () at....................... " 请参阅下面捕获的图像

    我使用的 SDK 版本还为: MCU_PLUS_SDK_am263x_08_04_00_17

    CCS 版本为:ccs1210

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenkai、

    我将对此进行研究、并很快与您联系。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenkai、

    我们关于这一问题的专家目前已不在办公室。 请等待延迟回复。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenkai、

    理想情况下、您不应刷写程序。 您可能正在覆盖数据。  您只需要用于调试目的的符号。

    问题-

    1.您的设备是否处于 QSPI 引导模式?

    2.是否已通过 SBL_UNIFLASH 示例在器件上刷写 SBL_QSPI?

    3.您是否看到任何 OOB 示例打印的内容? (当然不 会添加 LOOP_FOREVER)

    这是为了确保 SBL_QSPI 在器件上工作。 此外、如果 QSPI 出现故障、您将看到 ROM 在屏幕上显示"C"、以通过将器件置于 UART 引导模式来恢复器件。

    请告诉我您是否有这样的观察结果。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!

    啊、我将器件设置为 NOBOOT 模式、例如常规调试、这导致了问题。 在使用 QSPI 模式后、它正常工作!

    感谢您的帮助!

    文开