This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:未来支持 AM243X SDK 和 Profinet

Guru**** 2105065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163885/mcu-plus-sdk-am243x-am243x-sdk-and-profinet-support-in-the-future

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

尊敬的 TI

 AM243x MCU+ SDK 08.04.00版本说明状态:

"TI 正在向新的 Profinet 协议栈过渡。 PROFINET RT 将于2022年底推出。 PROFINET IRT 将于2023年第2季度推出。"

我们已开始使用 AM243x MCU+ SDK 08.03.xx 和 AM243x LaunchPad 开发 Profinet I/O 器件。 如 SDK 08.04.00版本说明所述、TI 正在向未来 SDK 版本中的新 Profinet 协议栈过渡、您会建议:

  1. 等待新的 Profinet 协议栈发布、因为新协议栈将与 SDK 08.03.xx 中的协议栈不兼容?
  2. 我们可以继续使用 SDK 08.03.xx 进行开发、因为我们可以合理地将代码移植到新堆栈?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请让我在咨询内部团队后再回到这个问题。

    由于双核假期、请务必延迟回复

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的耐心等待。 下面是内部团队的评论:

    现有 PROFINET 堆栈可用于近期开发、尽管支持有限、但需要迁移到新堆栈、因为这将是最终认证的解决方案。 新堆栈的 RT 版本附近将提供迁移指南。

    如果您需要进一步澄清、请告诉我

    BR

    Nilabh A.