This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:Launchpad MSP432E401Y EVAL BRD

Guru**** 2873750 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1165374/msp432e401y-launchpad-msp432e401y-eval-brd

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

大家好、早上好!

我刚刚购买了"Launchpad MSP432E401Y EVAL BRD"。 我运行了用于 MSP432P401R LaunchPad"的程序、但我遇到了如下所示的错误:

corlab4@corlab3 (2034):/run.sh
正在执行:"/home/corlab4/xb10/init/mcu/flash "/ccs_base/DebugServer/bin/DSLite 闪存-c user_files/configs/msp432p401r.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -s VerifyAfterProgramLoad="No verification"-e -f -v "user_files/images/uartics/iexc_p401r_msp_api_exc_pru40r_outs"
DSLite 版本10.2.0.2249
正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)...
正在初始化寄存器数据库...
正在初始化:CS_DAP_0
致命:CS_DAP_0:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以了解相关说明。 (仿真包9.3.0.00032)
失败:cs_DAP_0:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
以获取说明。
(仿真包9.3.0.00032)


第15行上的"./dslite.sh"命令失败、退出代码为1。
corlab4@corlab3 (2034):

我被告知"MSP432E401Y EVAL BRD"应与"MSP432P401R EVAL BRD"兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    [引用 userid="541953" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1165374/msp432e401y-launchpad-msp432e401y-eval-brd "]我被告知"MSP432E401Y EVAL BRD"应与"MSP432P401R EVAL BRD"兼容。

    我不知道是谁告诉你这一点,但这一点根本不是真的。 器件非常不同、其固件不兼容。

    如果您使用的是 MSP432E401Y LaunchPad、则需要为 MSP432E4器件使用固件;如果您尝试从 MSP432P4过渡到 MSP432E4、则需要为 MSP432E401Y 重新开发应用。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E2E 论坛管理器编辑:

    此帖子中提供的信息不会显示在公共论坛上。 请使用私人消息功能共享此类详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您为备选器件提供的建议不是为了表明它们是软件兼容的。 它只是一款具有与 MSP432P4相似功能的不同器件。 您将需要为这些器件中的任何一个重新开发您的应用。

    此致、

    Ralph Jacobi