This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:.ccxml、.ufsettings 和.out 文件

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, TMS320F28027, TMS320F28023, C2000WARE, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163299/tmdsemu110-u-ccxml-ufsettings-and-out-files

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: TMS320F28027TMS320F28023C2000WAREUNIFLASH

大家好、

我们的客户正在使用  TMDSEMU110-U 调试探针对 TMS320F28027和 TMS320F28023进行编程。 他正在寻找 .ccxml、.ufsettings 和.out 文件。  他希望在编程期间找到相同的文件和记录历史记录。  

我搜索论坛并在 以下链接中找到.ccxml 和.out 文件、但找不到.ufsettings。

C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2802x\con\targetConfigs\TMS320F28027.ccxml

C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\libraries\boot_rom\F2802x\v2_0\rom_sources\Release\TMS320x2802x_boot_rom_Gold_V200.out

这些是他要查找的文件夹吗? 他可以在哪里找到 .ufsettings?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我不确定 什么是 ufsettings 文件。 客户为何要查找此文件?

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Santosh、

    根据我们的客户、

    编程期间、我需要找到相同的文件和记录历史记录

    我使用 TMDSEMU110-U 编程器设备(XDS110)对 IC TMS320F28027、TMS320F28023进行编程。

    使用.out 格式文件使用 Uniflash 应用程序进行编程。

    请帮我找到.ccxml、.ufsettings 和.out 文件。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    ufsettings 是生成的独立软件包的一部分。 生成.zip 文件时,请准确地确定该文件,该文件位于: user_files/settings/generated.ufsettings。

    有关更多详细信息、请参阅 Uniflash 用户指南。 我已复制/粘贴 了该文档的摘录供您参考。

    文件:///Users/a0132919/ti/uniflash_8.0.0/docs/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html #tutorial-and-examples  

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    请参阅我们客户的回复。

    我们使用 Uniflash 应用程序对 IC TMS320F28027、TMS320F28023进行编程。

    使用此应用程序如何查找.ccxml 、.ufsettings。

    由于我们在 CSC 中没有 Uniflash、因此我无法探索该软件。 可以帮帮你吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    您可以从 Uniflash GUI 下载 CCXML 文件和设置。 请参阅以下屏幕:

    谢谢、此致、

    桑托什