This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Stellaris ICDI_DRIVERS:支持 Stellaris ICDI 驱动器的 CCS 版本

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164784/stellaris_icdi_drivers-ccs-version-supporting-stellaris-icdi-drivers

器件型号:Stellaris ICDI_DRIVERS

哪个最新版本的 CCS 支持 Stellaris ICDI 驱动程序、我尝试安装最新的 CCS v12、但在安装过程中发现它不支持"Tiva/Stellaris 调试探针"、CCS v7也是如此

但我需要的 CCS 版本比版本7更新、因为我遇到编译/环境相关的问题。

谢谢、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    根据我所能告诉的、当它未明确显示在列表中时、如果您选择支持 TM4C 微控制器、则会安装它。 我能够安装 CCS 12.1、加载 TivaWare 工程、并通过 ICDI 将其下载到 LaunchPad、而无需明确注明已安装。

    请对您的 PC 进行相同检查

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph。 我将尝试相同的方法