This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMDSEMU200-U 和 TMS570LS3137连接问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164401/tms570lc4357-tmdsemu200-u-and-tms570ls3137-connection-issue

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

您好!
我们有一位客户、他有一个使用 TMS570LS3137 ARM 芯片的定制开发板。 他们更喜欢采用 LA-3253调试电缆的 Lauterbach 调试器 T32。 此设置有效、我们可以使用它进行编程和调试。 现在、我们要切换到 CCS + XDS200调试器、它不能与提供的"20e_cTI-20t_arm 引脚转换器"连接器配合使用。
连接器应该是相同的20引脚 ARM、我看不到为什么它不能开包即用?

您可以为我提供此问题的支持吗?

Lauterbach 连接器引脚分配:  
CCS 配置:
 
错误日志:

[开始:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\D4854~1.SAJ\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1200\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
库构建日期为"2022年6月18日"。
库构建时间为'03:06:08'。
库软件包版本为'9.8.0.00235'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"13"(0x0000000d)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

此仿真器不会创建复位日志文件。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。

[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针]