请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM57L843 你(们)好
我们看到一个问题、它会发出 ESM 总线错误组2.3、EPC 表示该错误来自被擦除的闪存的一部分。
对于我们的特定情况、相关地址位于闪存组1 0x2999e0-0x2999ff 中。
- 程序中没有任何部分直接访问这些闪存存储器位置。
- 将 MPU (即使是对于较小的256字节区域)设置 为 DEVICE_NON共享 或 MUST_ORIAL_ORED 可解决此问题。 不理想、因为缓存已关闭、性能会受到影响。
- 禁用 MPU 中的区域(闪存中间的256字节区域)也可以解决该问题。
- 使用使所有 ECC 位有效的某个(0xff)对所有闪存进行编程也可以解决此问题。
我怀疑这与预测性预取有关。
您看到过这种情况吗?
如果是:
- 根本原因是什么
- 是否有更好的解决方案不需要写入所有闪存?
注意我们已将其他闪存区域(8MB)的勘误表 L2FMC#5作为 DEVICE_NONSHARED、因为我们也使用 FEE、但仔细阅读后、似乎还要求主闪存相同。您能否澄清此勘误表的措辞、请参阅。
这种费用的使用是否会成为一个复合因素。
谢谢
标记