主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我让 HET2 pwm0生成一个波形,从 pwmNotification()可以看到占空比和周期是正确的。 但是,我想控制波形何时开始和停止,并希望 pwmStart()和 pwmStop()能够控制这一点(正如名称所暗示的那样)。 不幸的是,一旦调用 hetinit()和 pwmEnableNotification(),HET2 pwm0就会成为自由运行的波形,并且通知将继续发生。 pwmStop()和 pwmStart()似乎不做任何事情(在 hetInit()被调用后的任何地方)。
我希望能够启动波形、以便它与另一个定时事件同步。 我没有看到任何其他用于 HET 的 Halcogen 控件/选项可以启动/停止它。 我尝试的代码类型如下,行按不同的顺序显示,但 pwmStop()/pwmStart()不会做我能说的任何事情。
hetInit();
pwmStop (hetRAM2、pwm0);
pwmEnableNotification (hetREG2、pwm0、pwmEND_for_Duty);
pwmStart (hetRAM2、pwm0);
有人对 HET PWM 有过这样的体验吗?
非常感谢您的任何见解。