尊敬的 TI 支持:
我有 EK-TM4C1294XL 评估套件。 我下载了 SPMA072 (用于 TM4C129x 的串行转以太网转换器)。
我能够使用 CCS 11.2.0进行编译。 应用程序运行正常、我可以打开 Web 服务器。
目前、我使用已在开发板中编程的 MAC 地址。 标签上显示的那个。
但是、我的应用程序将从外部 MAC 芯片读取 MAC 地址。 我已经编写了代码从该芯片读取 MAC 地址。
目前、我正在使用 BOOT_EMAC_FLASH 进行固件更新。 它从用户寄存器 ui32User0和 ui32User1中读取 MAC 地址。
我要做的是将我从 MAC 芯片获取的 MAC 地址写入用户寄存器、这样当 boot_emac_flash 接管时、它将从它读取 MAC 地址。
您是否有如何写入 NV 用户寄存器的示例代码? 我查看了示例代码文件夹、但不确定是否存在。
非常感谢您的帮助。
Felix