This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:F021FLASHAPI 源代码

Guru**** 2874140 points

Other Parts Discussed in Thread: F021FLASHAPI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1164214/rm57l843-f021flashapi-source-code

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:F021FLASHAPI

您好!

我们仍然遇到闪存问题。 是否可以获取 F021FLASHAPI 库的源代码?  是否有申请流程?

谢谢、

拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rait、

    TI 通常不会分发源代码。 这样做的原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 应用程序中不得使用修改后的 API。 要创建闪存编程解决  方案、必须使用 TI 提供的闪存 API 库。

    如果用户出于 认证目的对源代码有正当合法的需求、则可以根据与 TI 签署的许可协议提供源代码。  

    请给我发送一封私人邮件。