This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:重新对齐引脚的提示或工具

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163895/tm4c1290ncpdt-tips-or-tools-to-realign-pins

器件型号:TM4C1290NCPDT

大家好、

我的客户在生产线上遇到问题、现在 多批次 TM4C1290的引脚弯曲(向下、向上和侧面部分弯曲)且未对齐。

  • 您是否有任何关于如何重新对齐 它们的提示?  
  • 他们是否有任何工具可以帮助解决此问题?

谢谢、
Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您所质疑的并不是特定于 TM4C1290。 这可能不是此类问题的最佳论坛。 我发现这些在线文章可能对您有所帮助。  

    https://www.ifixit.com/Guide/How+to+Fix+Bent+CPU+Pins/140367

    https://www.electro-tech-online.com/threads/how-to-bend-ic-leads.41554/

    http://www.arcaderestoration.com/Articles/1/Tips++Tricks/40/Bent+IC+Pins+Legs.aspx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了所有这些链接、但它们似乎不适用于 TQFP 封装、而且充其量只是一个基本链接。

    也许是更好的解决方案:3D 打印 TQFP 封装布局的负向工具在每个角上添加了一个中心孔、以帮助以后拆卸。 设计3D 负向、以便 IC 顶部设置压印引脚插槽的高度、并增加了一些额外的侧向公差和数据表中所示的脚深度。 只需将 TQFP 移到凹面方形塑料轮廓中、然后使用接地剃刀或强接地针(放大倍数为5倍至10倍)轻轻对齐弯曲的针脚、使其朝向每个针槽。

    在所有引脚/支脚与目标插槽对齐之前、请勿将任何引脚完全向下推。 然后轻轻地将每个弯曲的销脚推入倾斜的脚部槽中、以便去除焊锡膏时最有效地进行润湿。 不要试图使倾斜的脚部变平、因为对于焊锡膏润湿、会提起修复装置、但3D 阴性应保持该装置的一致性。

    除了改革许多 TQFP 支脚之外、使用您在 CAD 中创建的3D 打印工具更有趣。