This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何为控制器复位看门狗计时器?

Guru**** 2959860 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163536/tms570ls3137-how-to-reset-watchdog-timer-for-controller

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我想重置 TMS570LS3137控制器的看门狗计时器。 您能提供帮助吗?

此致、

罗尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohini、

    您可以参考 HALCoGen 中的 DWWD (数字窗口看门狗)示例

    在此示例中、它们在 RTI compare0处理程序中重新加载看门狗计数器5次、并且在5次之后、它们有意停止重新加载看门狗计数器以生成 NMI 处理程序。
    如果在停止重新加载看门狗计数器后给出复位作为输入方式、您也可以在这里生成复位、而不是 NMI 中断。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish 的回复

    您能否向我解释一下如何禁用控制器的看门狗。  

    对于我们的应用、我们希望在执行一些测试后禁用看门狗、但在 TRM 中给出如下所示:  

    请提供帮助。

    此致、

    Rohini Ravindra Chavan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohini、

    [引用 userid="509434" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163536/tms570ls3137-how-to-reset-watchdog-timer-for-controller/4377305 #4377305)]您能否向我说明如何禁用控制器的看门狗。  [/报价]

    默认情况下、看门狗仅处于禁用状态。 当我们调用  dwdCounterEnable 函数时、它将被启用、该函数写入 DWDCTRL 寄存器以启用它。

    但一旦启用、则意味着它只能通过系统复位禁用。  

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。