This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:ALX 封装可用性

Guru**** 2766285 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM2432, AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1159445/am2431-alx-package-availability

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:AM2434AM2432

您好、支持团队。

AM2434和 AM2432的 ALV 封装已发布、用于大规模生产、
但是、正确的理解是、按封装类型划分的可用性没有差异
将来何时发布 ALX 封装?
由于客户希望拥有成本更低、可用性更高的器件、
ALX 封装的可用性是器件选择的一个重要方面、
因此、请帮助我们回答这个问题。

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    AM243x_ALV 封装已发布用于大规模生产、但 AM243x_ALX 封装将在未来日期之前发布。 因此、AM243x 数据表以混合生产文档的形式发布(ALV =生产;ALX =预生产/高级信息)。 AM243x_ALX 封装目前计划于2023年初发布。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Fleenor、

    感谢你的答复。
    AM2431是否会在 Q1-2023年初同时针对 ALV 和 ALX 发布?
    或者、AM2431的 ALV 封装是否也会略早发布?

    此外、上述回答的目的是您目前不知道的
    发布之前的可用性?   

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM2431_ALV 已发布。 AM2431_ALX 将于2023年初发布。

    否、器件可用性和发布日期紧密相关。 发布后、可随时投产的 ALX 器件将可供购买。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Fleenor、

    感谢你的答复。

    我检查产品站点。 AM2431_ALV 仍为预览。  

    https://www.ti.com/product/AM2431

    AM2431_ALV 是否已发布?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这种不一致之处。 我 已就 AM2431_ALV 状态与内部团队联系。 我们将在一周结束前(10-14/22)提供更多详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Fleenor、

    感谢您的支持。
    我将等待您更新后的信息准确无误。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    我们目前正在内部完成 AM2431_ALV 版本的计划、一旦我们获得更多信息、我们就可以更新您的信息。

    与此同时、AM2432_ALV 和 AM2434_ALV 封装已发布、且 EVM 可用于评估。

    Zackary 所述、AM243x_ALX 封装计划在 Q1-2023年初发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovin、您好!

    感谢你的答复。
    如果 AM2431_ALV Aap 的发布计划更新、我将不胜感激。

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovin、您好!

    请给我一个时间表、以便报告
    在回复之日发送给我们的客户?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、  

    我们当前的时间轴是 Zackary Fleenor 提到的 AM2431_ALV 和 AM243x_ALX、将在 Q1-2023年初发布。 产品文件夹页面上有订阅按钮、因此我建议您在更新时收到通知!  

    谢谢!

    约文·约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovin、您好!

    感谢您的支持!

    我 将与我的客户分享这些信息。

    我已经订阅了产品文件夹页面上的订阅按钮
    您通知我进行订阅、但会发送电子邮件以更新文档、价格等、
    但是、当产品本身更新时、不会发送电子邮件。
    您能否确认实际服务的详细信息?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    每当产品发布时、应出现一条通知消息(如屏幕截图中所示)、以便在进行更改时通知您。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovin、您好!

    感谢您的支持!
    我将仔细检查封装信息
    数据表中的变化时发出警报。

    此致、
    卡纳