This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:EMIF 与 MT28EW01GABA 连接(Micron 的 NOR 闪存)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163527/tms570ls3137-emif-interfacing-with-mt28ew01gaba-nor-flash-from-micron

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我们希望将 MT28EW01GABA (Micron 的 NOR 闪存)与 EMIF 接口相连接

我们不清楚如何推导 HALCoGen 所需的输入(R_strobe、W_strobe 等)

我们不清楚在下面的公式中为 EMIF_CLOCK 提供了什么、并且不使用 EMIF_Clock。
W_SETUP + W_STROBE + W_HOLD >= tAVAV×fEMIF_CLK - 3.

即使在 TRM 示例中也是如此(图17-27)。 示例配置接口)   EMIF_CLK 不用于闪存

请帮助。

此致、

罗尼

此致、

罗尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="509434" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163527/tms570ls3137-emif-interfacing-with-mt28ew01gaba-nor-flash-from-micron ]即使 在 TRM 示例中也是如此(图17-27)。 示例配置接口)   EMIF_CLK 不用于闪存[/引用]

    当您将闪存时序从 NOR 闪存数据表转换为 EMIF 寄存器配置中使用的 EMIF 时钟周期时、使用 EMIF 时钟:读取和写入的设置、选通和保持时间。

    [引用 userid="509434" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163527/tms570ls3137-emif-interfacing-with-mt28ew01gaba-nor-flash-from-micron ]W_SETUP + W_STROBE + W_HOLD >= tAVAV×fEMIF_CLK - 3[/引用]

    {(W_SETUP+1)+(W_STROBE+1)+(W_HOLD+1)}* pEMIF_CLK >= tAVAV (或 TRC)  

    {(W_SETUP+1)+(W_STROBE+1)+(W_HOLD+1)}* pEMIF_CLK 是 EMIF 写入周期时间。