请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我们希望将 MT28EW01GABA (Micron 的 NOR 闪存)与 EMIF 接口相连接
我们不清楚如何推导 HALCoGen 所需的输入(R_strobe、W_strobe 等)
我们不清楚在下面的公式中为 EMIF_CLOCK 提供了什么、并且不使用 EMIF_Clock。
W_SETUP + W_STROBE + W_HOLD >= tAVAV×fEMIF_CLK - 3.
即使在 TRM 示例中也是如此(图17-27)。 示例配置接口) EMIF_CLK 不用于闪存
请帮助。
此致、
罗尼