This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:差分模式下的 ADC 读取错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163320/am2634-adc-read-error-in-differential-mode

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

您好!

我已修改示例项目 ADC_MULTI_SOC_EPWM_AM263x-cc_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang、以在 ADC1上具有差分 ADC 通道。 SoC 配置为 ADCIN0和 ADCIN1、ADCIN2和 ADCIN3、ADCIN4和 ADCIN5。 将 ADC 数字值缩放到等效电压后、当 SOC 的两个差分输入引脚都连接到 GND 时、其读数始终为0.7V。 此行为由 ADC1和所有配置的 SOC 组成、其中相同的配置和缩放适用于 ADC0所有 SOC。

问题可能出在哪里?

我将 MCU_PLUS_SDK_am263x_08_04_00_17与 CCS12搭配使用、评估板 PROC110E2与 TMDSHSECDOCK 搭配使用。

谢谢

Baljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baljeet、

    在差分模式下,ADC 输入必须保持1.65V 的共模(Vrefp*33/18/2)。 否则、ADC 会产生不正确的输出。

    此致

    Abhijit