Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK
您好!
我已修改示例项目 ADC_MULTI_SOC_EPWM_AM263x-cc_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang、以在 ADC1上具有差分 ADC 通道。 SoC 配置为 ADCIN0和 ADCIN1、ADCIN2和 ADCIN3、ADCIN4和 ADCIN5。 将 ADC 数字值缩放到等效电压后、当 SOC 的两个差分输入引脚都连接到 GND 时、其读数始终为0.7V。 此行为由 ADC1和所有配置的 SOC 组成、其中相同的配置和缩放适用于 ADC0所有 SOC。
问题可能出在哪里?
我将 MCU_PLUS_SDK_am263x_08_04_00_17与 CCS12搭配使用、评估板 PROC110E2与 TMDSHSECDOCK 搭配使用。
谢谢
Baljeet