This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:不再存在 SPI 环回示例

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162416/ek-tm4c1294xl-spi-loopback-example-does-not-exist-anymore

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G

各位专家:

 我们的客户4个月前在其 CCS 中使用 DK-TM4C123G 板导入了 SPI 环回示例。 他在过去就编译并使用了代码、而不会出现问题。
但是、今天他使用了另一台计算机、并尝试从 Resource Explorer 中再次打开示例项目、但 SPI 环回示例不再存在。 他在 Resource Explorer 中找不到它。

令他惊讶的是、在他最初下载/导入的计算机中打开 CCS。  

此示例是否已删除?

他从 TI-RTOS 产品发布中下载了 V2.16.01.14 (用于 Tiva-c)并下载了以下链接: http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html 

但 Resource Explorer 不会更新并包含他刚才下载的文件。 您可以看到随附的图片、没有"SPI"文件夹示例。
请参阅随附的图片"问题"、SPI 示例没有选项

请参阅随附的图片"issue2"、此屏幕截图来自客户  关注的 pdf:www.ti.com/.../spruhu5d.pdf

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我会将问题转发给 CCS 团队。 同时、请使用"View"->"Resource Explorer Offline (Resource Explorer 脱机)"。 当我使用 Resource Explorer 的离线模式时、我仍然可以像以前一样看到 SPI 示例目录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我正在使用 CCS 10.3.1、但 在 Resource Explorer Offline 中看不到 SPI 示例。 我希望您能进一步帮助我们。 谢谢你。

    此致、  

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我使用的是 CCS 10.3、我展示的屏幕截图来自 CCS 10.3 Resource Explorer Offline。 我会将您的问题转交 给我们的 CCS 专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    谢谢你。 我们将等待进一步的建议。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    默认情况下、适用于 TM4C 的 TI-RTOS 在 Resource Explorer 中不可见。  您可以通过单击 Resource Explorer 右上角的小3水平线图标并选择软件包管理器来启用它。  从此处向下滚动到适用于 TM4C 的 TI-RTOS。  单击右侧的箭头并选中该框以显示它。

    它现在将在 Resource Explorer 中可见。  奇怪的是、它位于基于 Arm 的处理器而不是基于 Arm 的微控制器下。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  John:

    请通过上述 Charles Response 了解我们的客户反馈:

    "当我脱机查看/资源管理器时、它最初未向我展示示例。 我必须单击右上角的"单击以连接到云"按钮才能联机... 然后我找到了示例、我右键单击/安装它们、它下载了用于 TivaC - vxxxx 的所有 TI-RTOS 示例。 它还安装了 XDCtools。 它要求重启 CCS。 重新启动后、我可以在资源管理器中离线查看示例。 但是、当我单击"import to CCS"作为反向示例时、我会看到错误:No TI Arm 编译器 installed (请参阅屏幕截图)。 我以前从未在 CCS 中遇到过此错误... 为什么现在出现这种情况?

    我看到了这个论坛问题 :e2e.ti.com/.../ccs-v6-does-not-see-installed-arm-compiler 在这里、他们说要重新运行 CCS 安装程序并选择 Sitara 编译器、我选择要安装两个 Siatara 编译器。 (MCU 和 MPU)、但安装后问题仍然存在

    我明白了。 我正在上传 pdf/解决方案。 您可以解决此问题、但我仍然想知道在线资源浏览器的问题。"

    e2e.ti.com/.../issues.zip

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    感谢您随步骤发布 pdf。   

    我不建议运行离线版本的 Resource Explorer、然后单击云按钮。  相反、我建议从"视图"菜单运行常规 Resource Explorer。  离线版本确实能够连接到云以获取数据、但实际上是不同版本的 Resource Explorer、因此您可能具有不同的行为。   

    安装 CCSv12.1时、您只需选择使用"TM4C":

    我刚刚进行了全新安装、只选择了 TM4C、看看我是否可以重现您看到的内容。

    我发现了 CCSv12.1.0随附的编译器以及我的计算机上的几个其他编译器。

    要使其显示 xdctools、我必须在此对话框中点击"refresh":

    对于我来说、当我尝试导入 SPI 示例时、我会收到一条有关 XDCTools 的消息、但不会收到有关编译器的消息。  这是因为我没有它所寻找的旧的3.32版本。

    尝试编译时遇到错误、但这是较新 macOS 版本的 XDCTools 兼容性问题。  我可以通过将不同的 gmake 复制到 XDCTools 中来解决这一问题。  在我这么做之后、它会构建良好。

    请注意、此 TI-RTOS 软件包非常旧、不会通过 CCSv12.1随附的编译器进行验证。  您将需要查看发行说明并查看推荐的版本、然后安装该版本。  我很确定这个 TI-RTOS 软件包会推荐旧的5.2.x 编译器。

    我不知道为什么您的安装未检测到 CCS 附带的编译器、这是不可预料的。

    此致、

    John