This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:从以太网客户端连接到以太网服务器

Guru**** 2536440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162912/msp432e401y-connecting-to-an-ethernet-server-from-an-ethernet-client

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我有一个带有基于 lwip 的应用的控制器板、该应用驻留在远程太阳能供电站点、并作为客户端通过以太网调制解调器与中央办公室进行通信。 为了节省能源、以太网调制解调器在大多数时间都处于断电状态。 控制器板按预设时间表每天为其加电几次。

问题是、只要调制解调器通电、它就不会与控制器板同步、因此以太网通信失败。 如果在以太网调制解调器上电后控制器板复位、它可以正常工作、但我不想复位控制器板、因为它正在执行我不想干扰的其他任务。

是否有人告诉我、在以太网调制解调器通电后、为了从控制器主板客户端同步以太网连接(而不对其进行重置)、我需要做什么?

谢谢你。