This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:Launchpad TMS570LC43x/RM57Lx 的 Lwip 示例

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1163114/rm57l843-lwip-example-for-launchpad-tms570lc43x-rm57lx

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

IAM 尝试获取 XL2-RM57L (B)/(TMS570LC43x /RM57Lx) 的 LwIP 示例以运行。
我使用了文档:"HALCoGen 具有 lwIP 集成演示的以太网驱动程序"
和 Active Web Server 演示"。 https://www.ti.com/lit/an/spna239/spna239.pdf

使用 CCS 的 IAM 版本:8.3.1.00004
HALCoGen 04.07.01

1) 我不确定我的 Launchpad (TMS570LC43x/RM57Lx) 337ZWT Launchpad XL2 -> XL2-RM57L (B)是否包含在本文档中。

我按照文档 spna239 -> 4.4 TMS570LC43 Launchpad (LAUNCHXL2 570LC43x)(4.3)中所述配置 HALCoGen
如果我尝试构建和上传程序、会出现几个问题。

若要构建程序、我需要执行以下操作:

  • 添加包含路径(我猜是 HALCoGen 源文件夹之外的所有路径)、即使所有文件夹都已链接
  • 添加预定义符号(_TMS570LC43x_或_RM57Lx_)
  • 链接 libary "rtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib" new (添加绝对路径)
  • 将"Project Settings->Generary->Project->Toolchain->Runtime support library 更改为" "

到调试/闪存(连接到目标)

  • 将"Project Settings-> Generic->Project->Conenction:更改为"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe"

此外、我还尝试构建和启动现有 CCS 工程:

https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/tree/Application/LwIP/v00.04.00/LAUNCHXL2-TMS570LC43x

和
https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/tree/Application/LwIP/v00.04.00/LAUNCHXL2-RM57/Build-LAUNCHXL2-RM57x

没有成功。

我缺少什么?

哪一个应该适合我的 Launchpad?


此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    RM57是小端字节序器件  

    TMS570是一款大端字节序器件

    因此、在修改 TMS570项目并将其下载到 RM57时、您会遇到端字节序错误。

    您可以通过从工程属性窗口将字节序更改为小来解决此错误

    但我建议您直接使用 RM57 LwIP 示例 、而不是修改 TMS570示例  
    ..\Hercules 示例\Application\LwIP\v00.04.00\RM57x

    直接使用 RM57示例时、您到底会遇到什么错误?

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。