This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:为什么 AM2432的 UART 速度可以#39;t 超过3692300hz?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1162516/am2432-why-uart-speed-of-am2432-can-t-more-than-3692300hz

器件型号:AM2432
Thread 中讨论的其他器件: Profibus

你(们)好,先生

  为什么 AM2432的 UART 速度不能超过4Mhz?  

  如何设置系统配置使 UART 在超过4MHz 的频率下工作?

   

   

BR

Sheng Yi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng Yi、

    根据 图12-270。 UART 波特率生成在 AM243x TRM 中、48Mhz 模块时钟首先被 UART_DLH 和 UART_DLL 分频(最小1)、然后被16倍或13倍分频值分频以生成波特率时钟。 48Mhz 模块时钟的最高波特率为48Mhz /13=3.692Mhz。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       感谢你的答复。

        与 AM243x 规格相同,“一个 UART 16550兼容,具有专用的192MHz 以支持12Mbps PROFIBUS”

       根据此规格、我有以下问题。
    UART 的哪个 GPIO 可以支持 PROFIBUS 功能?
    2.如何将 PRUSSn_UART_GFCLK 时钟源设置为在12MHz 时钟上工作?

         

          

    BR
    Sheng Yi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengy Yi:

    PRU-ICSSG UART 不同于主 UART 或 MCU UART。 PROFITBUS 也是一个不同的主题。 请为 PRU-ICSSG UART 和 PROFIBUS 创建另一个 e2e 线程。 我们将指派相关专家为您提供更好的服务。 请将此主题标记为"已解决"。 谢谢!

    此致、

    Ming