This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1230D5PM:Tm4c1230d下午5

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605472/ccs-tm4c1230d5pm-tm4c1230d5pm

器件型号:TM4C1230D5PM

工具/软件:Code Composer Studio

我需要开发一个 ihm 来与 PLC 连接 CANopen 协议配合使用。

我正在寻找 能够帮助我的人。

我正在使用 Lot Tiva c 系列并触摸显示屏。

此致。

Angelo Laguardia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您可能会在这里找到一位顾问或员工、但至少您应该提供机会所在位置以及如何联系您以获得更多信息的指示。 不过、我怀疑 TI 不想鼓励提供此类服务。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些人的情绪——“ 使用大量 Tiva C 系列”和“1号到达后,今天”的压力可信度——难道不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert

    你的回答是,我的英语不好,谢谢你对我的关注。

    我是一 个实验生,我做 了医院设备,不得不进口一些洲际酒店,这对于我在巴西的现实来说是昂贵的

    我想使用 ARM 微控制器来投影低成本的 IHM。

    此致。

    Angelo Laguardia。

    vendas@bestcharger.com.br

    μ Pneumátic 管系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Angelo LaGuardia"]我是一 名实验中的 ARM 学生,我制作 了医院设备[/引用]

    这似乎不是一个很好的组合。 除非您在其他微控制器和医疗设备方面有经验。

    [引用用户="Angelo LaGuardia"]我想投影一个低成本的 IHM[/引用]

    如果您是指人机界面、那么对于少量产品来说、最快、最便宜、最高质量的版本就是购买商业版本。

    听起来您只需要一个或两个。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett"]听起来您只需要一个或两个。

    然而,索赔是"批次"--是不是吗?

    一厢情愿证明并非总是(真实的)思维...   (且易于检测...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我对它的读数不同。 它听起来像是一个一次性项目。 我将该批次解读为指其他一般用途。

    这可能会改变解决方案的意义、而不是所需的谨慎。 根据批次的定义、商用 HMI 可能仍然更便宜。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、任何"商业解决方案"都最有意义-当所需的数字相对较小且"专注的专业知识"不可用时...

    而且-"网络"(现在)没有 "任何可能的"-由"任何人"快速、"轻松"-直到他们尝试、然后报告"不起作用!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的明智意见、这是正确的、但我的案例是缓和的。 我的产品是一 个 Hospitalar 系统、它使用多个通过  以太网连接到主 PLC 的 IHM。

    在我的案例中、HMI 的成本在工作站的成本中非常具有代表性。 我的所有竞争对手都拥有简单的 HMI、其中包含4x4键盘和 LCD。
    我在市场上一直在寻找一款简单且价格低廉的 HMI、但我没有找到理想的成本。

     thamks

    Angelo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成本是关键-您必须确定导入"原始" HMI 组件(即 LCD、MCU、PCB 等)与"成品"的成本。   必须完全正确地确定关税、税费、运费和其他费用-只有这样才能实现"深思熟虑"的选择。   (请注意、法律差异很大-取决于"商品分类"以及国家/地区(来源和抵达)   

    您必须为此处的人员提供更多信息以正确指导/协助。    我们公司在定制 HMI 设计/开发方面有一定的参与、如果这可以节省成本、也可以提供原始组件。   (您必须做出这一决定。)    

    以下是几个 HMI 示例(非常基本)、可指导您对独特设计进行正确布局:

    • 顶部是一个小型单声道图形面板、带3x4键盘和5个"软"键
    • 具有4个"软"键和编码器的3.5英寸 TFT、用于菜单导航和选择
    • 具有"软"键和4个导航功能的小型图形(128x64)
    • 我们尝试使用"世界上最小的操作员界面"- 2x8 LCD 和" 5向导航"。 软件
    • 高于运行水平 界面"黑暗中"-在实际的医院实验室环境中运行

    使用此指南-您必须识别显示屏的类型和尺寸、键盘排列、编码器/导航开关 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的善意和帮助。 我国面临的重大问题是进口税很高。 我们有来自世界各地的代表销售各种类型的 HMI、但运费和税费的价值使我们的产品无法实现。
    如今、我们的工作站与主 PLC 之间具有很长的网络距离、并且除了 HMI 外、我们在每个工作站中都使用一个包含6个输入和4个数字输出的远程 CPU。 我们的工作站具有带 PLC 主站的 RFID 联网 Modbus。 我们使用三种类型的通信协议:远程 I/O CPU 的 CANopen、RFID 系统的 Modbus 以及 HMI 的以太网。
    使用在巴西(欧洲)购买的所有自动化组件。 我们的系统运行良好、但成本高昂。
    我们希望购买具有 I/O 的固件 IHM 设计、它不是一个具有以太网、CANopen 和 Modbus RTU 端口的简单 IHM。
    此致
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Angelo LaGuardia"]这不是一个简单的 IHM,具有以太网、CANopen 和 Modbus RTU 端口。

    如果我能谦恭地建议这会给您的 HMI 带来太多负担、 使用集中器器件在所有这些不同网络上进行通信并通过与 HMI 的单独连接提供所需的信息子集、这种方法更简单、也可能更便宜。

    当然、这是一个额外的电路板、但通过限制 HMI 的任务、我怀疑它最终会变得更简单、成本更低且更灵活。

    限制自己使用能够处理所有三个网络的 HMI、尤其是同时处理这三个网络的 HMI、将会将您的选择限制在最昂贵的网络上。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提到了"HMI"组件要求-因为这些要求将会遇到:"关税、税金、运输费用"。 您的设计的"组件方面"仍然未知且未定义。

    您已经提供了功能的入门规范-正如您可以想象的那样-甚至(更多)能够提供帮助的人员(可能)需要(更多)详细信息(那里)。 我的(小)技术公司已向(大)巴西公司出售了"Engevix"-他们应该(同时)有员工和材料来帮助您...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert
    感谢您的建议、今天我们单独工作、我们的 IHM 使用以太网端口、远程 CPU 分离并使用 CANopen。
    但是、由于我没有技术知识、我认为我的 IHM 也可能有 I/O。
    我将接受您的建议、并感谢您。 我需要并寻找一家合格的公司或专业人员来帮助我们将项目定义为整个项目。 目前我们几乎没有预设、我们正在尝试使用 tm4 Tiva 开发一个具有 lcs 2x16的简单 HMI、以便在第一阶段使用协议在距离大于100米的情况下与 PLC 主器件通信。
    谢谢、

    此致、

    Angelo Laguardia
    Www.bestcharger.com.br
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Angelo LaGuardia"]但由于我没有技术知识,我认为 IHM 也可以有 I/O。

    这是可能的、有些甚至具有内置模拟和数字 I/O 的 PLC、但随着您添加更多端口、价格会上涨。 此外、您还需要检查所有通信端口是否可以同时处于活动状态、这不是给定的。

    另一方面、 支持 MODBUS RTU/ASCII 的 HMI 很常见且价格低廉。

    以太网增加了成本和安全问题。 我知道已经有基于 DeviceNet 的 HMI、但我不确定我是否看到过任何 CANopen 的 HMI。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、
    几年前、我们签订了 HMI 设计合同、在 Modbus 中采用通信协议、我们收到了原型、但它不能很好地工作。 但现在我们想让项目的第一阶段开始,尝试分步,并深入讨论项目。
    第一阶段:仅设计低成本 IHM 的原型、键盘类型和 LCD 与 PLC 主站通信、使用存储卡(访问登录和发货地址、帮助配置设置页面、即客户系统服务点查询列表)。
    我的目标是在巴西生产该项目、最高成本为100美元。