This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:Halcogen 示例代码中引用的图像位于何处?

Guru**** 2584605 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/606695/ccs-tms570lc4357-where-are-images-referenced-in-halcogen-example-code-located

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

这来自 Halcogen 文件夹中提供的示例代码。 它引用的图像位于何处? 我想了解如何设置 Halcogen 文件来启用中断。

/**@示例 example_mibspi_loopback.c
*这是一个示例,描述了创建 Mibspi 环回检查的步骤
*
*@b Step @b 1:
*
*创建新项目。
*
*导航:->文件->新建->项目
*
*@image html example_createProject.jpg "图:创建新项目"
*
*@b Step @b 2:
*
*配置驱动程序代码生成:
*-启用 MIBSPI 1至5驱动程序
*-禁用其他
*
*导航:-> TMS570Sxx /RMxx ->启用驱动程序
*
*@b Step @b 3:
*
*启用中断
*-在 MIBSPI VIM 通道选项卡中启用所有 MIBSPI 中断。
*
*@b Step @b 4:
*
*配置 MIBSPI
*-将 Transfer group 配置保留为默认值
*
*@image html example_mibspi_config.jpg "图:配置 MIBSPI"
*@b Step @b 5:
*
*生成代码
*
*导航:->文件->生成代码
*
*@image html generateCode.jpg "图:生成代码"
*
*@b Step @b 6:
*
*将下面的源代码复制到 sys_main.c (或)中,用此文件替换 sys_main.c。
*
*示例文件 example_mibspi_loopback.c 也可以在示例文件夹:./HALCoGen/examples 中找到
*
*@注意 HALCoGen 会在 sys_main.c 中生成空的主函数
*
*

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我已将您的帖子转发给我们的 halcogen 首席工程师。 他们应尽快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像显示在 HALCoGen 帮助查看器中。

    如果您为您的 Hercules 模型打开 HALCoGen 项目、请选择 Help -> Help topics、
    然后向下导航至 Examples -> Example Example_mibspi_loopback.c,
    您可以在右侧的文本部分中看到实际代码之前的图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们在那里,谢谢你们!!!