Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我有一个正常工作的 MibSPI 回路实现、并且我正在尝试使用 27.3.42 I/O 回路测试控制寄存器(IOLPBKTSTCR)来在测试期间注入各种错误。
我能够成功注入的唯一错误是:
位[20] CTRL BITER 控制在 I/O 回路测试模式期间诱导 BITER。 0不干扰环回数据。 1通过在回送期间反转传入数据的值来感应位错误。
导致:
RX RAM 标志中的位[28] BITERR
我是否可以遵循有关 Mibspi 回路故障注入的任何补充文档? 是否需要以特定方式设置 SPI 才能使故障注入正常工作?
任何信息都很有用。
谢谢你