This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:无法选中启用日志按钮

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593908/rtos-tm4c129xnczad-cannot-check-enable-logs-button

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMEK-TM4C123GXL

工具/软件:TI-RTOS

我无法选中 XGCONF Runtime 窗口中启用日志的复选框。 允许我选中它们、但保存后、该框将变为未选中状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 TI-RTOS、XDCtools 和 CCS 的哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 版本7.1.0.00016
    TI-RTOS 2.16.1.14
    XDCtools 3.32.0.06_core
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我使用了您的确切设置并导入了空驱动程序项目。 我能够以图形方式更改它。 您是否将.cfg 作为只读文件? 是否可以附加整个.cfg 文件?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    问题略有变化。 今天、我可以选中这些框、但保存后、这些框将变为未选中状态。 我可以更改系统堆栈大小。 此选项位于同一窗口中、因此我假设 cfg 文件是可写的。 随附.cfg 文件。  

    在背景下、我将尝试关注 TI-RTOS 技术讲座系列。 作为一种变通办法、我可以单击上面的单选按钮以显示"Instrumented"(asserts and Logs enabled)(已检测(断言和日志已启用))。 这导致创建了日志。

    e2e.ti.com/.../empty.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实验课程中的下一个实验涉及导入示例项目。 示例项目.cfg 文件可通过图形方式编辑并保存正常。

    在新的解压缩示例.cfg 文件中、单击"Instrumented (asserts and Logs enabled)(已检测(断言和启用日志)"单选按钮会自动选中"Enable Logs"(启用日志)并将该选项格式化。

    在我的原始 b车.cfg 文件中、单击"Instrumented (asserts and Logs enabled)(已检测(断言和启用日志)"单选按钮会取消选中"Enable Logs"(启用日志)、并将该选项格出。

    随附图片是我的原始.cfg 文件。 复选框呈灰色显示。 我们的期望是、它们将启用自动填充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也无法编辑 CPU 时钟频率。 当我点击 Out 或 Enter 时、文本字段始终重置为"N/A"。

    新的解压缩.cfg 文件上不存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法重现您看到的任何问题。 我会 Ping 一名同事、看看他们是否看到过这种情况。 您使用的是哪个版本的 Windows? .cfg 文件的完整路径名是什么?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建的任何新项目都存在此问题。 要创建新项目、我为目标选择 Tiva TM4C123GH6PM。 连接是 Stellaris 内电路调试接口。 我使用项目模板:TI-RTOS 示例-> EK-TM4C123GXL 评估套件->驱动程序示例-> TI 驱动程序示例->空项目。

    从该配置中、我转到图形运行时窗口并尝试启用日志。 只有"启用资产"可单击。 保存后、取消选中"Enable Assets (启用资产)"复选框。 但是 empty.efg 的 diff 显示 BIOS.logsEnabled = false;已更改 BIOS.logsEnabled = null;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    能否从工作区附加.metadata/.log 文件? 您能否重现问题、然后关闭 CCS 并附加文件?

    谢谢、
    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重复了上一个帖子中的步骤。 日志文件已附加。 由于本网站的要求、我必须将其重命名为.log.txt。

    e2e.ti.com/.../.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我们复制了类似的内容。 请注意、在我们解决此问题时、您始终可以将文件作为文本文件进行编辑。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您能否安装 XDC 3.50.02.20并让 CCS 发现它(例如、安装到 c:\ti 中、启动 CCS、确定发现并重新启动 CCS)。 可从以下网址获取: software-dl.ti.com/.../index.html

    您不必更改项目中使用的 XDCtools 版本。 较新版本将仅用于 xGConf。

    请告诉我这是否可以解决问题。
    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个新的 XGCONF 允许我更改 logsEnabled 值、但布局完全不同。 所有内容都是有序的列表、而不是点击令人困惑的矩形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以附加屏幕快照吗? 布局不应改变(据我所知)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是当我选择"Open with XGCONF"时打开的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确认一下,您仍在项目->属性->常规->RTSC 中安装了 XDCtools 3.32。。。 对吧?

    以上视图为"Advanced"视图。 我们将研究您之前看到的类似问题。 我可以关闭这个线程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我仍在项目设置中使用3.32。 是否有某种方法可以恢复"正常"视图?

    您可以合理地解决该问题。 尽管当您解决原始问题时、我单击"验证答案"时、它已"关闭"。