This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:不能在项目中包含 UIA

Guru**** 2404375 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/604620/rtos-tm4c1294ncpdt-cannot-include-uia-in-project

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试使用 RTOS 分析器中的"printf and error logs"功能、但在"Analysis configuration"窗口中会出现"Select a valid UIA configuration file"错误。 问题是我:

a)如果 UIA 已正确安装、则不知道该文件位于何处、然后

b)不知道 UIA 是否安装正确。

在 Project Properties -> General -> RTSC 选项卡中、除了"TI-RTOS for TIVAC v.2.16.0.08"和"TM4C ARMA Cortex M4F MCU"之外、我看不到任何其他内容。 "

我单独下载 UIA 文件夹并将其解压到与 TI-RTOS TivaC 文件夹("C:\ti\tirex-content")相同的位置、但在 RTSC 选项卡中仍然看不到它。 UIA 文件夹应位于何处、以便在 RTSC 选项卡中可见? 在这里可见后、UIA 配置文件是否会自动加载到 RTOS 分析器中?

谢谢、

-svl123

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够让仪表示例正常工作?

    将 UIA 添加到应用程序的最简单方法是将以下内容添加到.cfg 文件中(大小为您所需的...大型可为您提供更多记录):

    VAR LoggingSetup = xdc.useModule('ti.uia.sysbios.LoggingSetup');
    LoggingSetup.loadLoggerSize = 256;
    LoggingSetup.mainLoggerSize = 512;
    LoggingSetup.sysbiosLoggerSize = 1024;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用该示例、但在 RTSC 选项卡中、我仍然看不到与 UIA 相关的任何内容。 似乎没有必要在此处显示软件包以将其包括在内?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 RTSC 选项卡页面中使用 TI-RTOS 产品、则会自动拉入 UIA。 这是 TI-RTOS 与 SYS/BIOS、UIA、NDK 等独立产品的优势之一 TI-RTOS 将所有组件捆绑在一起、您不必担心哪个版本相互起作用。

    在 RTSC 选项卡中、您可以展开并查看更好的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这很有道理。

    -svl123