This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:HALCOGEN 文件未出现在 CCS 中#39;t

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227, DRV8301, DRV3205-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/606667/ccs-tms570ls1227-halcogen-files-don-t-show-up-in-ccs

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGENDRV8301DRV3205-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我对 Hercules 系列比较陌生。 我有一个 DRV8301-LS12套件、它附带一个 TMS570LS12 controlCARD。 微控制器读取 TMX570LS1227。

我创建了一个 HALCOGEN 项目、选择 TMS570LS1227ZWT 作为 micro、在同一目录中、我创建了一个选择 TMS570LS1227的 CCS 项目、因为我在 Code Composer Studio 中似乎无法在 PGE 和 ZWT 之间进行选择。

我一直在关注此教程 http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/spna121b/spna121b.pdf

但遗憾的是、我使用 halcogen 生成的代码不会出现在我的 CCS 中。这是不是因为 PGE/ZWT 配置?

是否有人遇到过类似的情况? 我们非常感谢您提供任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、索非亚、

    了解如何完成此操作的最佳方法是浏览 Hercules Wiki 页面上的1天培训幻灯片。 它将逐步在 Halcogen 中生成代码、然后在 CCS 中设置项目。 参考的工具版本将有所不同、因为材料有点旧、但步骤相同。

    Wiki 位于以下链接: processors.wiki.ti.com/.../Category:TMS570

    培训材料可直接通过以下链接找到: processors.wiki.ti.com/.../Category:TMS570

    Wiki 上还提供了一些示例代码。 再说一次、它有点过时、我听说有一些错误和代码问题、但大多数情况下、示例可以作为一个良好的起点。 请注意、控制卡和 DRV8301套件都已停产、因此很难获得最佳支持。

    最新的是 DRV3205-Q1 EVM、但目前对 Hercules 的使用支持仍然有限。 我听说有一些计划将此 EVM 与 Hercules Launchpad 结合使用来整合参考设计、但承诺和计划仍在空中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck、

    我从零开始删除了所有文件、并按照 www.tij.co.jp/.../spna121b.pdf 中的所有步骤操作
    它起了作用。 因此、很显然、我第一次遇到了一些问题。

    总之,感谢超级有用的链接:-)