This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:USB_HOST_AUDIO 示例

Guru**** 2404385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605858/tm4c123gh6pm-usb_host_audio-example

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好、香榭丽舍

TIvaware 中有一个 USB_host_audio 示例。 客户想知道是否有任何枚举 Tiva USB 作为音频器件。 因为客户希望将 tm4c123用于 音频设备。  TI 是否提供 USB 音频设备示例代码?  感谢您提前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 驱动程序库中支持音频设备(第2.3节)、但我没有示例。
    www.ti.com/.../spmu297d.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。 TIvaware 中有一个主机音频示例。 我们是否计划在 下一版软件中发布器件音频示例? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、不 没有这种计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢。 我将与客户核实。