This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:如何在 LAUNCHXL-TMS57004上测试 DWD?

Guru**** 2586465 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/606504/ccs-tms570ls0432-how-to-test-dwd-on-launchxl-tms57004

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师

在我的项目中、我需要测试基于 HalCoGen 的 DWD 的使用情况、特别是用于清除 DWD 计数器。 可以使用 HalCoGen 中的任何示例?

谢谢!

此致!

新宇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xinyu、

    我不知道在 Halcogen 中 DWD 的任何具体示例。 实际上、我在 HalCoGen 中没有看到任何与 DWD 或 DWWD 的配置和初始化相关的东西。 我将为此输入一个错误标签、因为它应该是 Halcogen 中支持的函数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!