This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:lwIP 2.0.2迁移问题

Guru**** 2619475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/606682/ccs-tm4c1294ncpdt-lwip-2-0-2-migration-issues

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我想知道是否有人在该 MCU 中成功地从 lwip-1.4.1迁移到 lwip-2.0.2。  

我在其他论坛中看到 一些人已经这样做了:  

在我这边、我用萨凡纳最新的 lwip-1.4.1 (lwip-2.0.2)替换了 lwip-1.4.1、但我遇到了很多编译错误。 此外、我不确定驱动程序层(端口/TIVA-tm4c129)可能需要哪些更改。

任何见解都将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    我们的一位社区成员已成功完成此操作、并在此帖子中记录了一些详细信息: e2e.ti.com/.../2157525

    他在另一个主题中分享的一些其他详细信息是: e2e.ti.com/.../2153641

    看看这是否能帮助您完成此过程!