This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:如何通过 RS485连接基于 HDLC 的外部器件

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/606479/tms570ls1227-how-to-interface-an-external-device-based-on-hdlc-over-rs485

器件型号:TMS570LS1227

我目前使用的是 TMB570 MCU。 我需要使用 HDLC 协议通过 RS485连接和外部设备。 是否有任何来自德州仪器的收发器可以为我提供帮助? 哪种解决方案是最好的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fermat、您好!

    有关 RS485收发器和 EVM 的一些信息、请访问 www.ti.com/.../RS485-FL-DPLX-EVM。 具体而言、页面底部有一个收发器列表、其中包含对全双工和不同波特率的不同支持级别。 我希望这些器件可以与 Hercules 结合使用、但我不清楚它们需要哪种类型的接口。 Hercules 可以提供 SPI、SCI、I2C、CAN 等

    关于 HDLC 协议,我们没有任何此协议的支持示例,因此必须为您的应用定制任何特定于协议的驱动程序。