This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C129XNFC:为 TIDM-TM4C129XNFC 示例代码准备 CC3100

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3100, UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/606392/tidm-tm4c129xnfc-preparing-the-cc3100-for-the-tidm-tm4c129xnfc-sample-code

器件型号:TIDM-TM4C129XNFC

我通过 www.ti.com/.../tiduag2a.pdf 启动并运行 TIDM-TM4C129XNFC 示例代码。

tiduag2a.pdf 的第19页指示我使用 CC31XXEMUBOOST 板对 CC3100进行编程、并提到该示例的 HTML 代码包含在 cc3100_filesystem 子目录中。

我在 Uniflash 中的过程如下所示:

1) 1) 单击“Format”(格式化)以1MB 格式化 CC3100
2) 2)单击“List File System”(列出文件系统)以查看格式化的空文件系统
3) 3)单击“Service Pack Programming”(服务包编程)以应用 C:\TI\CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.11-2.9.0.0\servicepack_1.0.1.11-2.9.0.0.bin 中的服务包
4) 4)单击“List File System”(列出文件系统)以查看包含服务包的文件系统
5) 5)单击"映像编程"以应用 C:\workspace\Tiva_WIFI_NFC_ap\cc3100_filesystem \uniflash_template\OOB.ucf
6) 6)单击“List File System”(列出文件系统)以查看文件系统…

此时,我实际上无法在文件系统中看到任何 HTML 文件。 我是否需要执行其他操作?

请告诉我、谢谢!

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    您是否曾尝试通过转至 File -> Open Configuration 仅在[安装位置]\tidcave8\Tiva_WIFI_NFC_ap\cc3100_filesystem \uniflash_template 中导入 OOB.UCF 文件?

    打开 OOB.UCF 目标配置以加载所有设置并对器件进行编程、我获得了以下文件系统(我没有安装任何 Service Pack):  

    [09:51:39]信息:文件起始大小失败总大小文件名
    [09:51:39]信息:索引块[blks]安全[blks]
    [09:51:39]信息:-------------------------------------------------------
    [09:51:39]信息:不适用05不适用5FATFS
    [09:51:39]信息:4533yes66/sys/servicepack.ucf
    
    
    about.html [09:51:39]信息:6 71 5 yes 10 /tmp/phy.cal
    overview.html [09:51:39]信息:7 81 1 yes 2 /sys/stacfg.ini [09:51:39]信息:8 83 3 no 3 www / safe/09:51:39]信息:1 [09:091:09:86]
    10872no2www/safe/portal.html
    [09:51:39] info:11894no4www/safe/setup.html
    
    
    param_config.html [09:51:39] info:12 93 1 no 1 www/safe/index.html
    param_online.html [09:51:39] info:13 94 1 no 1 www/safe/param_about.html [09:51:39] info:14 95 1 no 1 www/en/secure/09:59]
    16971no1www/safe/js/com.ti.tokenpoller.js
    [09:51:39]信息:179824no24www.safe/js/jquire-1.8.3.min.js
    [09:51:39]信息:181221no1www.safe/js/j124 rwdimes.1[09
    
    ti-logo.png
    
    :51]信息 icon_l_html_a.png:/j39 [09:/mags/secures/ j1:/js/secures/ j1:/j1:/en/secures:/js/sn.39]信息[09:/j1:/j1:/js/sn.1:/jtages/sn.1:/js/sn:/js:/js:/js/snecures/sn:/js:39]221261NO1www./safe/images/tab-line.gif
    [09:51:39]信息:231271NO1www.safe/images/ticom3-tab-left.gif
    
    
    sw-sbd.gif [09:51:39]信息:24 128 1 NO 1 www.safe/images/ticom3-tab-right.gif [09:51:39]信息:26 129 4 NO 4 www/safe/images/hw-sbd.gif [09:51:39]信息
    :style.css 3:1323:39]信息:24:1323/无安全/1323:39]信息[09:44:39]信息:
    291401NO1www/safe/fs/404.htm
    [09:51:39] info:301411no1www/safe/fs/about.htm
    
    
    io_http.htm [09:51:39] info:31 142 1 no 1 www/safe/fs/block.htm
    io_http_params.htm [09:51:39] info:32 143 2 no 2 www/safe/fs/index.htm [09:51:39] info [09:/fs/2451] info [09
    :/fs/34:/fs/241:34] info [09:/fs/ns/fs/241:34:/fs/fs/241:34] info [09:/fs/241:34:/fs/fs/241:34:/fs/n351481no1www/safe/fs/overview.htm
    [09:51:39] info:361491no1www/safe/fs/perror.htm
    [09:51:39] info:371503no3www/safe/fs/fs/js
    [09:51:39] info:381531no1www/safe/fs/fs/14 load.js[09
    
    block.jpg
    :40:51] info [09:40:51]4120012NO12www.safe/fs/ek-tm4c1294xl.jpg
    [09:51:39] INFO:422122NO2www/safe/fs/ti.jpg
    [09:51:39] INFO:432141NO1www/safe/fs/tm4c.jpg
    [09:51:39] INFO:442151NO1www/safe/fs/styles.css 

    此外、我不确定首次进行此 TI 设计时使用的是什么服务包... 最新版本可能与设计不兼容。 用户指南根本不记录 Service Pack。 这可能是向 CC3100/CC3200论坛人员提出的问题。 设计于2015年10月完成、我不知道当时他们是否有 Service Pack、因此我不知道这是否会影响设计功能。