This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:当 N2HET2_0被选为时钟源1时、HALCOGEN 为 DCC2生成无效代码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/594190/rm48l952-halcogen-is-generating-invalid-code-for-dcc2-when-n2het2_0-is-selected-as-clock-source-1

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我愿意使用 N2HET2_0作为 DCC2的时钟源1来验证我的 PWM。 我正在检查它为什么不起作用、我意识 到 HALCOGEN 生成的代码(04.06.01)未校正。 请参阅以下代码:

VCLK 作为时钟源1: 

dccREG2->CNT1CLKSRC =(uint32)((uint32) 10U <<12U)|/** DCC 启用密钥*/
                           (uint32) DCC2_CNT1_VCLK;//** DCC2时钟源1 *

N2HET2_0作为时钟源1:

dccREG2->CNT1CLKSRC =(uint32)((uint32) 10U <<12U)|/** DCC 启用密钥*/
                           (uint32) DCC2_CNT1_N2HET2_0;/** DCC2时钟源1 */

如您所见、定义已正确更改、但 RM48L952器件说明表6-18为两者生成了 DCC 使能密钥、这是不正确的。 DCC2计数器1时钟源(第74页)。 我手动更改了值以删除 N2HET2_0的 DCC 使能密钥、现在一切都正常。

此致、

Thiago Esteves

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thiago 您好!

    是的、我同意代码执行和引用的表之间似乎存在断开。 我还看到、使能键功能的表解释与 DCCCCNT1CLKSRC 的 TRM 寄存器描述中描述的内容之间存在差异、这表明使能键用于启用时钟源选择。 我还同意根据您的结果、表格是正确的、应更新寄存器说明和实施的代码。 感谢您的追击!! 我将把这些信息转发给我们的文档团队和 Halcogen 团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    提出错误标签 SDOCM00122923以解决此问题。 修复程序将在即将于7月17日发布的 HALCoGen 中推出。