This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:支持 CCS UniFlash v4.0 SD510

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/598410/ccs-tms570ls0432-ccs-uniflash-v4-0-sd510-support

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在 UniFlash V4.1上使用 Spectrum Digital XDS510USB 仿真器下载程序、然后搜索文档"CCS UniFlash v4.0 SD510支持"。然后我按照步骤操作、但我不知道如何运行"com 的安装程序。 SD。 CCStudio。 仿真。 Win32_root_5。 2. 0。 来自 "http://支持"的14英寸文件。 频谱数字。 com/ccs51/更新/二进制/ com。 SD。 CCStudio。 仿真。 Win32_root_5。 2. 0。 14英寸

我的 PC 操作系统是 Windows 10、64位。 我已经在 UniFlash V4.1上下载了程序使用 TI XDS100V2、CCS7.1上的调试程序成功使用 Spectrum Digital XDS510USB 仿真器、在 LaunchPad TMS57004上下载了程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Uniflash 4.0本身不支持 Spectrum Digital XDS510调试探针。 您可以从 SD 网站下载 zip 文件。 解压缩后,双击该文件:sd_emupack_setup_5.2.0.14进行安装。 运行安装程序并将其指向 C:\ti\uniflash_4.1\desktopdb\content\TIC扩音器\win\ccs_base。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助、但我在 SD 网站上找不到 zip 文件、您能给我一个链接还是将 zip 文件发送给我的电子邮件:zhuangdaosong@126.com、我急需该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、QJ:
    您能帮助从 SD 网站发送 zip 文件的链接吗? I 和客户都找不到。 谢谢!

    Vivian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题、从 "support.spectrumdigital.com/.../com.sd.ccstudio.emulation.win32_root_5.2.0.14 "下载 SD 安装程序、然后将下载文件的扩展名更改为.zip 并在中提取可执行文件、您可以找到.exe 文件、然后按照支持文件 "CCS UniFlash v4.0 SD510支持"执行此操作。