This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TIDM-TM4C129XNFC:使用 RTOS 2.16为 EK-TM4C1294XL 构建 NFC 示例代码时出现问题

Guru**** 2814405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3100BOOST, EK-TM4C1294XL, UNIFLASH, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605770/rtos-tidm-tm4c129xnfc-issue-building-nfc-sample-code-for-ek-tm4c1294xl-with-rtos-2-16

器件型号:TIDM-TM4C129XNFC

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我需要读取 ISO14443A/B Type 4 NFC 卡,因此我正在使用:  
为了支持这个软件、我有以下硬件、其中包括两个 NFC 选项(7970A 和 RF430)。
我的问题是:

  1. CC31XXEMUBOOST 是否仅用于将文件刷写/复制到 CC3100BOOST、因此不应与运行 NFC 软件连接?
  2. tiduag2a.pdf 第17页专门要求提供 RTOS 2.14。 RTOS 2.16是否可以使用?
  3. EK-TM4C1294XL 应使用什么目标配置"Tiva C"卡? 由于 EK-TM4C1294XL 未列出、Tiva TM4C129NCPDT 是否正常?
  4. 我在尝试构建 NFC 示例代码时看到屏幕截图中显示的错误、我应该怎么做才能使其正常工作?
提前感谢您的帮助!
谢谢、
Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    1)正确、CC31XXEMUBOOST 仅用于刷写 CC3100BOOST (使用 Uniflash)、未插入 TM4C LaunchPad。
    2) 2)对于开箱即用体验、您需要使用 RTOS 2.14、这将解决您的构建错误。 如果您希望稍后使用 RTOS 2.16、则可以修改固件以消除2.14和2.16之间的冲突。 不过、从2.14开始运行演示。
    3)这是正确的器件。 这是 LaunchPad 上组装的器件。
    4) 4)请参阅2)的答案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您的快速响应。 如何安装 RTOS 2.14? 在 CCS Resource Explorer 中的任何位置似乎都不能选择该选项。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    您可以从以下位置获取 TI-RTOS 的旧版本: software-dl.ti.com/.../index.html

    您将需要2.14.00.10、这是 Tiva C 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在可以运行该应用程序!  

    遗憾的是、无线站无法连接、它在控制台窗口中显示[一般事件]。

    我不确定这意味着什么、我将打开另一个主题来讨论这个新主题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我建议您尝试使用最新 CC3100 SDK 版本中的示例程序使 CC3100与连接 Tiva 的 Launchpad 配合使用。 RTOS/TIDM-TM4C129XNFC 参考设计很可能使用早期版本的 CC3100 SDK 和 CC3100 Service Pack、现在不建议将其用于最新的 CC3100 Booster Pack 板版本。

    您需要修改 RTOS/TIDM-TM4C129XNFC 固件以改用最新的 CC3100 SDK 版本。 我建议您也可以在 Simplelink WiFi CC31XX/CC32XX 论坛上提问。

    -克尔