主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
这是我们的情形。 我们使用的是 Launchpad 开发板、我们尝试通过 SCI1与另一个处理器进行通信。 我们有一个外部线回送测试、当我们将 UA1TX 连接到 UA1RX 并流式传输数据时、该测试有效。 我们还验证了 UA1TX 到我们处理器的 RX 是否正常工作。 当我们将处理器的 TX 连接到 UA1RX 时、信号会被拉高并在我们将数据从处理器传输到 UA1RX 时保持高电平。 我们已确认、我们通过在处理器 TX 断开连接时对其进行范围界定来发送数据。 由于回送看起来运行正常、这有点令人困惑。 我们已经绘制了 HalCoGen 曲线、试图找到可能导致这种情况的设置、但我们找不到任何东西。 我们尝试关闭输入的上拉电阻、但它没有帮助。 我们通过使用 USB->TTL 适配器并连接它、确认这不仅仅是一个处理器的问题。 我们看到同样的结果。