This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Keil 设置和 Tiva C 系列 Launch Pad 的帮助

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/604655/help-with-keil-settings-and-tiva-c-series-launch-pad

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMTM4C123

你(们)好

我将使用 Tiva C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估板和 TM4C123GH6PM 微控制器。

我的 IDE 是 Keil、调试器不启动、代码在执行 main 之前堆栈。

我的设置:

闪存加载正常。 但是、当我按下调试按钮时、我跳转至 Startup.s 代码而不是 main

此时、调试器被禁用

当我复位 CPU 时、调试器被启用、但是在执行几个步骤后 、我仍在这个 Startup.s 代码中堆栈

请问我哪里出了问题、哪里出了问题?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我没有 Keil 调试器的相关经验、但我看到您选择的是 LM4F120而不是 TM4C123?