Other Parts Discussed in Thread: DP83640, UNIFLASH, HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:DP83640、 UNIFLASH、 HALCOGEN
您好!
我在特定硬件生成方面遇到问题、以下是顺序:
1) 1)我使用调试器(IAR I-jet)加载软件、调试速度非常快
SYSCall_PUSH:
CPU_LOCK_R12_SIZE:
0x10:0x6885 DC16 26757 ;'…h'
下一步是:
ABORT_Handler:
FIQ 处理程序:
IRQ_Handler:
预取处理程序:
Swi_Handler…… 未显示+2符号:
0x1a22c:0xeafffffe B Abort_Handler
2) 2)只要我通过调试器进行复位(通过 JTAG 进行软件和硬件复位)、它的行为方式是相同的-
3) 3)现在、我移除并重新提供电源、并且在下电上电后报告这些错误、ESM 组1通道31和 ESM 组2通道4
对于这个 CPU、意味着 CCM-R4自检失败、并且访问主闪存时 FMC 不可纠正的地址奇偶校验错误。
4) 4)现在、我加载一个清除这些错误的软件并运行一次
5) 5)现在重新加载不会重置它们的那个、然后我返回到点1)
我对所有相同的 Generation2板具有相同的效果、但这不会发生在我们的第一代板上。
第1代到第2代的区别在于:
a)不同的电源
b)添加了带有 DP83640 PHY 的 JTAG 链
有人对原因有什么想法吗?