This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0232:如何通过仿真器读取寄存器状态?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605883/ccs-tms570ls0232-how-to-read-the-registers-states-by-emulator

器件型号:TMS570LS0232

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师

当我把一些东西写入 FEE 时、我想读取寄存器的状态来确认写入 FEE 的值。 那么、如何在 CCS 上读取它们呢? 我希望有人能帮我解决这个问题。

谢谢!

Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    您是指如何阅读收费银行的内容? 我相信您可以通过输入收费银行的起始地址、使用记忆查看器查看费用内容。 这将向您展示该存储器空间的内容。

    否则、还有一个寄存器浏览器窗口、该窗口将显示闪存包装程序寄存器的内容、但这将仅显示您的寄存器配置、并不能真正确认写入了任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davenport

    是的、我想根据 CCS 检查收费银行。 CCS 中是否有存储器查看器? 或者我应该下载一些工具吗?

    新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、

    这可以通过 CCS 中包含的存储器浏览器来实现。 请参见下图。 当处于大容量模式并连接到器件(绿色轮廓)时、内存浏览器将正常工作。 内存浏览器以红色框标出。 您可以输入以蓝色箭头标记的组7的起始地址。 只要您在调试模式下停止器件、内存浏览器就会更新。