This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570

Guru**** 2619405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/606101/tms570

尊敬的先生/女士:

目前、我们正在为安全关键型应用开发基于 TMS570微控制器的产品。
我们希望将 Flexray 通信转换为光纤单模通信以实现更长的距离
是否可以进行此转换?
在 FlexRay 到光纤通信的硬件设计过程中、需要注意哪些事项。
请提供您宝贵的反馈。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Green、

    我已经在这个主题上解决了这个问题: e2e.ti.com/.../22313944

    如果答案不够充分、请告知我们、但正如另一个主题中所述、我们在这种转换方面没有直接经验、这不一定是常见的用例、因此对这种实现的支持将受到限制。