This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FlexRay 至光纤通信

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605819/flexray-to-optical-fiber-communication

大家好、

目前、我们正在为安全关键型应用开发基于 TMS570微控制器的产品。

我们希望将 Flexray 通信转换为光纤单模通信以实现更长的距离

在我的硬件设计过程中需要注意哪些事项?

请提供您宝贵的反馈。

谢谢你。

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saravanakumar、

    我认为主要的注意事项是、您不会通过延长光耦合器的长度和引入来引入信号中的大量延迟、也不会引入将数字信号转换为光学信号所使用的任何机制。 除此之外,我们在这方面实在没有任何经验,因此我们在这方面几乎没有什么建议。 从器件的角度来看、我们只关心来自应答器的信号是否符合 FlexRay 标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您在设计硬件时注意重要的测量需求。
    在这种情况下、如果我们获得有关 FlexRay 到光学转换的更多详细信息。

    此致、
    S.Saravanakumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我的 ID1中的 FlexRay 板1跨接、而 ID1中的板2、3接收、但板2可以接收、 电路板3接收但所有数据都为零,电路板3的 MBS 寄存器 MLST 位被置位,这意味着消息丢失,但我有与电路板2相同的代码,您能给我一些建议吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4769780、

    您的问题已发布在位于以下链接 的自己的主题中:e2e.ti.com/.../606256。 该问题已分配给我们的 Flexray 专家之一。 他们将返回给您、以获得有关您描述的问题的更多信息、从而有望找到解决方案。