This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:tms570ls3137

Guru**** 2399995 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/605853/ccs-tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在尝试在模型(tms570ls3137)的 halcogen 示例中执行环回程序。 我不知道如何在 CCS 中查看回送程序的输出。 帮助我解决这个问题。

我是否需要对目标配置进行任何更改? 或者我需要更改的其他一些问题。

谢谢、此致

RRM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raja、

    回路测试应将结果存储在 RAM 位置或接收到的值数组中、并将结果存储在单独的一个位置、用于传输值。 您可以在 CCS 中设置一个观察窗口来查看 RAM 位置或数组的内容、或者使用内存浏览器来查看 RAM 位置或数据数组的特定地址。

    作为一些替代方案、您可以设置更复杂的 UART 接口并将值输出到控制台、但这可能比它更有价值。 最后一种替代方法是在应用中设置一个比较、以测试接收到的值与传输的值、并切换一个可在范围上监控的 GIO、以显示发送的数据=接收的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、卡盘
    非常感谢您的参与、
    您能给我一些示例吗?使用 SPI 通信将 LCD (采用 TFT 触摸(7英寸))与 tms570ls3137连接。
    谢谢、此致
    -RRM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raja、

    我们没有此类示例、它们将取决于 TFT 显示屏中的 LCD 控制器的需求。 通常情况下、将地址和配置数据发送到 LCD 控制器的方式与发送到外部 EEPROM 芯片的方式基本相同。 或许值得一看的是、LCD 制造商是否提供了一些 SPI 接口代码示例。 即使这些用于不同的芯片、您也可以使用适用于 Hercules 的 Halcogen 驱动程序来仿真 LCD 的流和消息。