This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/606262/ccs-tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

如何将 HET 配置为通过并行数据传输到 LCD 数据总线来与 LCD 连接 需要在 Halcogen 中完成哪些配置、我是否需要包含 TFT 触摸显示屏 LCD 的任何库。

我觉得帮助我解决这个问题很复杂。

谢谢、此致

上午 Raja Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raja、

    您要实现哪种类型的接口? 您是否尝试遵守特定协议、或者是否是与您使用的特定 LCD 相关联的专有方案? 最有效的方法可能是将 HET 用作 GPIO、并且只需将数据写入表示数据流的输出寄存器、即写入 LCD。 为此、您还可以在 GPIO 模式下使用 GPIO 或任何其他功能引脚。 要提供更多指导、需要更多信息。